工具/软件:
您好团队:
我们将 LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-DRV8305EVM 连接。
我们使用命令(0x3896)写入0x7、以便将 DRV 配置为3PWM 模式。
为了确认此配置、我们读回此地址并在 SPI 上获得0x0096。
现在...
在3PWM 模式下、DRV8305EVM 在内部生成互补的低侧信号。
但是、当我们在 LAUNCHXL-F28379D 的 GPIO0 (EPWM1A) 上提供 EPWM 信号时、我们在 GPIO1 (EPWM1A)上没有获得任何互补的 EPWM 信号。

怀疑:-是写入0x7的值是否已真正配置。
请说明我们是否缺少任何其他步骤来使 DRV 正常工作。