This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:MCT8316Z ILIM 设置

Guru**** 2347040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1508355/mct8316z-q1-mct8316z-ilim-set

器件型号:MCT8316Z-Q1

工具/软件:

大家好!

我想将 ILIM 限制设置为3A、对于该值、如何计算 ILIM 电阻器? 是否有任何公式或电阻值?

我查看了 EVM 手册和数据表、但没有看到。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用以下公式

    将 IOUTA+IOUTB+IOUTC 输入为3A 并找到实现这一点所需的 VMEAS。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我对这个公式感到困惑、您能为我计算3A 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    VAVDD  为3.3V、您可以取电流之和为3A。 这样我们就可以得到  VMEAS = 1.75V -(3xGAIN/3)。

    因此、将 ILIM 引脚上的电压设置 为等于 VMEAS =(1.75 -增益)、此处的增益以 V/A 为单位、您需要设置该增益。 例如、如果您使用 HW 型号、则增益恒定为0.15V/A、因此得出  VMEAS =(1.75 - 0.15)= 1.6V。 因此、如果您在 ILIM 引脚上设置1.6V、将得到3A 的限制。  

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了,但现在速度是如此慢,当我把大量的负载到电机没有去故障调味品.

    我想让电机负载为3A 时、MCT 将出现故障或停止状态。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    对于 ILIMIT、应将 VLIM (VMEAS)设置为1.5V

    CSA_GAIN 应为0.15V/A、在硬件配置中始终为0.15V/A

    AVDD = 3.3V

    现在 、通过重新排列公式、公式将为3A 来计算 IOUT。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    我们是否澄清了您的问题?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.