This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:规格检查

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8315A, MCT8316A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517078/drv10974-spec-check

部件号:DRV10974
主题中讨论的其他器件:MCT8316AMCT8315A

工具/软件:

你(们)好

您能帮助我们推荐一款可以替代 Toshiba TB67B008FNG 的产品吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在搜索基于传感器的 Trap BLDC 驱动器?

    您可以验证 MCT8314/5/6Z 设备。

    我将验证共享器件型号。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以验证 MCT8316A、MCT8315A。

    MCT8316A-Q1是无传感器梯形电机控制器。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.