This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329RRYEVM:询问 MCF8329RRYEVM 中的 MOSFET

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329RRYEVM, MCF8329A-Q1, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515959/mcf8329rryevm-question-about-mosfet-in-mcf8329rryevm

器件型号:MCF8329RRYEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8329A-Q1、MCF8329A

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户对 MCF8329RRYEVM 中的 MOSFET 有疑问。

我发现 MCF8329A-Q1的每个输出中都使用了 CSD18536KTTT。

但我的客户的 PCB 面积有限、 CSD18536KTTT 具有比预期更大的封装。

那么、您能否建议客户换用另一个 MOSFET 而不是 CSD18536KTTT? (小于 D2PAK 封装)

我的客户应驱动至少12V、70A BLDC 电机组件。 (首选100A MOSFET。)

还有一个问题:

它是否会影响栅极驱动器性能的 Qg (栅极电荷总量)和 Ciss (输入电容)值?

如果是、您能否检查这两个参数的建议值(最小值或最大值)以提高栅极驱动器的性能?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我本周正在旅行、我的目标是在下周初做出回应。

    快速查看一下、您是否验证了应用手册 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我的目标是在明天之前对此作出回应。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您给我留出时间。

    MCF8329A 可提供高达1A 的拉电流和高达2A 的灌电流。

    您可以访问组件站点示例 Digi Key FET、MOSFET 阵列| FET、MOSFET |晶体管|电子元件分销商 Digikey

    满足您的要求、我已针对100A、双 MOSFET 进行了滤波处理、它在同一封装中具有2个 N 沟道 MOSFET。

    我希望这将为您提供清晰的信息、您可以根据您的要求选择合适的封装。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    在您的指导下、我将找到 MOSFET 阵列。

    您能在下面查看我的其他问题吗?

    它是否会影响栅极驱动器性能的 Qg (栅极电荷总量)和 Ciss (输入电容)值?

    如果是、您能否检查这两个参数的建议值(最小值或最大值)以提高栅极驱动器的性能?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chanse、

    QQ 和 MOSFET 电容会影响 MOSFET 的压摆率。

    VDS 是固定的、并基于栅极电阻器实现 IDRIVE。

    如果您的电路板具有 LC 寄生电容、高压摆率会导致振铃和许多不利影响。

    通过控制振铃、可以通过电阻器来减小 IDRIVE。

    请参阅以下链接中的"MOSFET 栅极电荷 "一章:大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项

    谢谢、此致

    Venkatadri S.