This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV81008-Q1:散热焊盘尺寸

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524415/drv81008-q1-thermal-pad-dimension

器件型号:DRV81008-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您能否提供以红色圈出的散热焊盘尺寸的典型值? 它仅在数据表中指定了最大值、但我的客户需要典型值来进行内部器件鉴定。

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    我来检查一下是否有这样的数据。  

    此致、

    Keerthi