This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:当高侧驱动器被激活时、SH 的电压高于 VM 的电压。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524700/drv8718-q1-when-the-high-side-driver-is-activated-the-voltage-of-sh-is-higher-than-that-of-vm

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

  1. 尊敬的专家:当前、在项目中、正在使用 DRV8718。 当半桥用作高侧且电池电压为13.5V 时、即使没有驱动信号、上部晶体管的驱动端也会存在接近14.5V 的电压、SH 电压也为14.5V。 提供驱动信号后、上部晶体管驱动端的电压高于14.5V、而 SH 电压为13.5V。 当60K 电阻连接到 SH 端子时、未施加驱动信号时、SH 电压变为6.5V。 我想问一问这种情况的原因。 我在手册中找不到任何相关说明。