This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411:将 DRV8833驱动器传输到 DRV8411

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524324/drv8411-transfer-drv8833-driver-to-drv8411

器件型号:DRV8411
主题中讨论的其他器件:DRV8833

工具/软件:

尊敬的团队:

客户目前正在 Novatek 平台(IP CAM)上使用 DRV8833。 如果他想使用 DRV8411、该驱动器是否可以直接传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的发布。  

    Unknown 说:
    客户目前正在 Novatek 平台(IP CAM)上使用 DRV8833。 如果他想使用 DRV8411、是否可以直接传输驱动程序?

    假设客户当前使用的是采用 HTSSOP PWP -16封装的 DRV8833、可以将其与采用 HTSSOP PWP - 16引脚封装的 DRV8411互换。 请在其数据表中查看下面的引脚配置。 请注意、在 DRv8411中、没有将 VINT 替换为 NC、不再需要电容器(节省了成本)、 将 VCP 替换为 MC、不再需要电容器(节省了成本)。 电桥控制逻辑是相同的。 谢谢你。

      

    此致、Murugavel