请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8145-Q1 工具/软件:
您好、
连接电感负载后、DRV8145-Q1的 OUT 端子会出现过冲/下冲现象、如下图所示。
目前、我们调整了压摆率、但问题没有得到改善。 是否可以进行任何其他硬件/软件调整? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
连接电感负载后、DRV8145-Q1的 OUT 端子会出现过冲/下冲现象、如下图所示。
目前、我们调整了压摆率、但问题没有得到改善。 是否可以进行任何其他硬件/软件调整? 谢谢。

您好、
感谢您的提问。 首先、这种类型的过冲可能显示在长导线、迹线或测量设置中。 这不可能是真的。
我假设您的负载连接在 VM (VBAT =~13V)和 OUT 引脚之间。
然后、DRV 在 OUT 和 VM 之间有二极管路径。 因此、OUT 引脚不会超过 VM+~1V。
您能否将探头放置在 DRV8145-Q1的 VM 引脚和 OUT 引脚上? 探头 GND 也靠近 DRV 的 GND 引脚。

如果上述测量方法消除了过冲、则可能来自测量设置或接线等
此致
Shinya