This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:申请设计审查||定制设计

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521888/drv8353-requesting-design-review-custom-design

器件型号:DRV8353

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用基于 DRV8353S 电机驱动器的开源电机驱动器板来控制 BLDC 电机。 在我们使用该电路板构建的 POC 系统中、我们看到了该电机驱动器的很多故障。  
请分享您的电子邮件、以便我可以尽早将设计文件共享给您。

此外、客户要求我们根据他的规格重新设计该电路板、我也将分享新设计的原理图以供审查。  

此致、
Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们

    请联系您的 FAE、提供原理图文件和业务机会详情、他们可以通过电子邮件联系。

    也可以仅在此处论坛上发布与 DRV 相关的原理图页面以供审核。

    请注意、我们的团队不提供完整的电路板布局布线重新设计。

    谢谢您、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以用设计文件向您发送个人信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以通过个人消息向我发送文件。 我可以在下周回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、我已在私人聊天中向您共享了设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    请关闭此主题、因为我们可以通过私人聊天来处理。

    谢谢、

    Joe