请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8912-Q1 工具/软件:
您好、
我将在并联配置(4个并行连接的半桥)中使用 DRV8912、并计划在连续模式下运行它们。 使用 SDI 的控制寄存器1的配置设置为0x08AA、使用0x0955中的 SDI 的控制寄存器2的配置设置。如果我在相同的时钟帧中发送两个数据(如下图所示)或者我是否应该生成每个16位的不同时钟帧以进行数据传输、就可以进行此操作。 另外、您能否确认这些设置是否足以让电机驱动器使用连续模式在正向运行。

此致、
Reshma