This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:电机被阻止

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525172/mct8329a-motor-is-blocked

器件型号:MCT8329A

工具/软件:

您好 TI 团队:

与 MCT8329A1IREER 相关的应用测试问题如下:

当电机被阻断时、故障代码将存储在芯片的故障寄存器中。 在正常情况下、通过输入命令来清除故障、可以擦除寄存器中的故障代码、这样电机就可以正常工作。 然而、现在无法使用 TI 擦除方法清除故障代码、并且电机无法正常工作。 当前触发的故障代码不同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    发出 CLEAR 命令时故障是否持续存在?

    什么是重试计数? 是有限还是无限制?

    如果有限、请将其设为无限制。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.