This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:DRV3901 IREF 侧外部电阻计算

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526135/drv3901-q1-drv3901-iref-side-external-resistance-calculation

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用的是热熔丝开关电路、当前部署要求如下:

  • 12V、1.2A 持续 2ms/1.75A 持续 0.5ms/最高 3.4A 持续 0.5ms

我希望澄清以下设计要点:

  1. IREF 引脚外部电阻器选择:
    如何计算 IREF 引脚上的外部电阻值 (R_EXT、例如 10kΩ)? 具体来说、如何相对于此电阻确定 IREF_IEXT 电流、以及适合我的负载条件的值是多少?

  2. OUTH/OUTL 上的电感器或铁氧体磁珠:
    是否有必要在 OUTH 和 OUTL 上都使用电感器(或铁氧体磁珠)? 如果是、如何确定适合指定负载脉冲条件的最佳电感值(例如 22 µH)?

  3. dv/dt 抑制电容器 (C11):
    在参考设计中、PYRO+和 PYRO−之间使用 C11 来吸收 dv/dt 瞬变。 是否推荐使用此方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharma、

    让我来回顾一下、明天再回来。

    此致、

    Keerthi