This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:逐周期 CCP 电流限制不工作

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526076/drv8316c-q1-cycle-by-cycle-ccp-current-limiting-not-working

器件型号:DRV8316C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DRV8316C

工具/软件:

我们将推出一个具有 DRV8316C(连接 SPI)的新电路板。

我们正在尝试连接一个低阻抗电机、以 100% PWM 的速度驱动、并期望使用 ILIM 作为控制相电流的方法。

使用默认(复位)模式 0 (6*PWM) 并仅将单相驱动作为测试时:相电流(使用电流钳位测量)增大 OCP 跳变电平、按预期关闭、按配置在 5ms 重试、并在 SPI STATUS 寄存器中设置故障。

当配置为以 6*PWM +电流限制模式运行时、相电流会上升到配置的 ILIM 值 (5A)、并按预期关闭。 但是、它不会像 CCP 的预期那样以 20kHz 的速率重试。 即使电流降至阈值以下、但绝不会重试、最终降至 0。 状态寄存器中不会显示故障。 您能就我们为什么不能使 CBC 电流限制正常工作提供任何建议吗?

因此、在重要的情况下、我们没有降压转换器、并且在控制寄存器中禁用降压转换器。 根据数据表安装了外部电阻器和电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    该主题已分配给团队成员进行审核。

    谢谢、

    Akshay