This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:驱动器的输出信号

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001, ULC1001-DRV2911EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1522640/ulc1001-drv290xevm-output-signal-of-the-driver

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001ULC1001-DRV2911EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 代表:

我目前正在使用 ULC1001-DRV290XEVM、但我不完全不确定如何解读输出信号。 该板指示 0–250Vp 的输出。 在随附软件中、可以设置“Amp puv“参数。 我假设将该值设置为 1 会导致 OUT_xA 和 OUT_xB 之间产生 250V 峰值差分信号。 但是、我想确认:这是否意味着一个输出达到+250Vp、另一个达到–250Vp、从而产生 500Vp 的总差分、或者一个输出上的信号是+125Vp、另一个输出上的信号是–125Vp、从而产生 250Vp 的总差分? 另一个问题是信号在两个输出之间围绕接地对称摆动、还是一个输出保持在 0Vp、而另一个输出达到 250Vp?

此信息对于我的应用非常重要、因为我使用的是 Thorlabs 的压电环(型号 PA44M3KW)、它需要一侧接地。 使用 ULC1001-DRV290XEVM 驱动此压电环您认为是安全和适当的吗?

提前感谢您的时间和支持。 如果我的问题的任何部分需要澄清、我将很乐意详细说明。

此致、
Hidde van de Rijke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidde

    250Vp 是它可支持的最大电压、其 输出达到+250Vp、另一个达到–250Vp。 当 Amp puv = 1 时、并不一定意味着输出将为 250Vp。 输出电压也由负载决定。  

    在 EVM 中、ULC1001 是 DSP、将 PWM 信号发送到 DRV290X 驱动器。 DRV290X 驱动器的输出可支持高达 50Vp 的电压。   驱动器输出端的低通 LC 滤波器不仅可以过滤高频信号、还可以提供电压增益、使最大电压可高达 250V。  

    问题在于 DRV290X 驱动器可以支持高达 200kHz 的频率、而 根据其数据表、模型 PA44M3KW 的工作频率似乎为 260kHz(除非您使用压电式低频模式)。 振动会很弱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hailong Chen:
    感谢您的答复。
    我主要对设置特定的输出电压感兴趣。 除了使用示波器测量电压外、理论上是否有办法确定输出电压? 例如、如果连接的压电环的阻抗已知、是否可以根据 Amp puv 设置来计算电压? 压电环的许多供应商都指定了最大可耐受电压、因此能够准确地设置输出非常重要。
    此外、 我被建议使用较低的频率、因此我不打算在 200kHz 以上运行。 但是、驱动器状态下支持的频率范围为 40kHz 至 400kHz、而您提到不支持高于 200kHz 的工作频率。 您能澄清一下这一差异吗? 我还使用了另一个压电环连续使用低于 40kHz 的频率、这看起来可以正常工作而没有任何问题。
    提前感谢您的时间和支持。 我期待收到您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    压电体两端的电压只能根据压电体的谐振频率进行估算、而不能准确计算。 原因是此 EVM 使用 LC 滤波器作为电压增益。 电压增益也取决于压电负载。  

    关于支持的频率、您是对的。 ULC1001-DRV290XEVM 可以支持 400kHz。 我们还有一个类似的 EVM ULC1001-DRV2911EVM 只能支持高达 200kHz 的频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认我正确理解输出信号的外观。 作为参考、我创建了一个输出图像、其中显示了最大电压和 10kHz 频率下的信号。 如果实际输出不同、请描述其特性或提供准确表示其的图形。 我希望我的形象足够清晰,如果没有,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 那么、只是为了确认、这是否意味着驱动器可以达到 500Vpp 的最大输出电压? 如前所述、输出电压与“放大器输出“设置不完全成正比。 如果我使用的是最大额定电压为 150Vpp 的压电环、并且我希望实现最大位移、您是否建议将“amp puv“设置为 0.3 (150/500)? 或者您会建议采用不同的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EVM 专为驱动镜头清洁模块而设计、而不是用于驱动通用压电式。  施加在压电体上的电压在很大程度上取决于压电负载本身。 在电路板上采用当前 LC 滤波器配置后、 无论放大器输出的是什么、它都可能无法为压电体输出 150V 电压。