This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:LM70880

Guru**** 2588745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1522388/lm70880-lm70880

器件型号:LM70880

工具/软件:

您好、

我正在寻找 LM70880 的设计支持信息。 我想将其用作 12V 有刷直流电机的电压电源。 我参考数据表 7.2.2 设计 2 中的电路设计。 请向我确认是否可将其用于电路设计。 谢谢、FS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    是的、您可以设计 2 作为 12V 输出的基准电路。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    如果没有其他问题、请点击“已解决“关闭该主题。 谢谢!

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果连接的电路能够产生 12V @ 8A 电流、请确认该电路。  

    谢谢、FS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    请在提供的快速入门计算器中输入应用规格、我很乐意与您一起查看该计算器。

    https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    是否有任何更新?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    如果没有其他问题、请点击“已解决“关闭该主题。 谢谢您、

    Ben