This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:有关 CTRL8 中 REV_ID 位的信息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526342/drv8889-q1-info-regarding-rev_id-bits-in-the-ctrl8

器件型号:DRV8889-Q1

工具/软件:

您好、各位嘉宾:

我使用的是 DRV889A-Q1 步进电机驱动器。 CTRL8 寄存器中 REV_ID 位的读取值为 3。 您能否解释一下这个值代表什么?  在数据表中、我看到的器件修订版本识别值只为 0、1 或 2。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    当 CTRL 8 寄存器中的 REV_ID 位输出 3 时。 意味着 DRV8889A 型号。

    此致、

    Ahyiyah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!