主题中讨论的其他器件:MCF8316A、 UNIFLASH、 MCF8316D、MCF8315D
工具/软件:
我几个月没有使用过该 EVM、但它可以正常工作。 现在、如果我尝试执行“Find address“、会看到“Failed to find i2c target address“。 如果我使用示波器探测 i2c 时钟或数据线、它们都将保持在 3.3V 的高电平。 没有任何活动。
使用 GUI、EVM 上的 D6 最初处于打开状态、然后开始刷写。 GUI 在底部显示“Hardware Connected“。
GUI 或 EVM 上是否有任何会导致 i2c 时钟和数据卡在 3.3V 的设置?
谢谢、
Dave Gustavson