This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511-Q1:单端输入时的负载电流测量差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525845/drv2511-q1-load-current-measurement-discrepancy-with-single-ended-input

器件型号:DRV2511-Q1

工具/软件:

您好:

我无法使用 DRV2511-Q1 驱动执行器。 我使用函数发生器向输入端提供任意波形、但测得的负载电流与预期输出不匹配。

以下是我的测试条件:

  • DRV2511-Q1 配置:
    • VDD:5V
    • 增益:20dB
  • 输入信号:
    • 来源:函数发生器(任意波形)
    • 配置:单端。 IN-通过 0.1uF 电容器连接到 GND。 IN+接收 1.6V±0.5V 60Hz 任意波形。
  • 负载:  4.4uH 电感器与 10Ω 电阻器串联。
  • 测量:  我将测量流经负载的电流、

预期行为:  我预计负载电流波形与输入电压波形成正比。

我的设置是否存在问题、或者我是否误解了 DRV2511-Q1 的行为? 如有任何帮助、将不胜感激。

我知道在使用 20dB 增益时、输出电压应为输入电压的 10 倍。

但是、考虑到我的 5V VDD、如果输入±0.5V、输出是否会饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入自偏置为 3V。 因此、您应施加 3V ±0.5V 的 IN+信号。 是的、增益为 20dB 且使用 5V 电源时、您将看到输出端会饱和至 0V 或 PVDD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    不过、我测量了偏置电压、它看起来在 2V 左右、而不是预期的 3V。

    您能帮助我理解为什么会出现这种差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该偏置到 3V — 我不确定为什么这里会存在差异。 您在 EVM 上看到了吗? 您能否仔细检查引脚的连接方式?