This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:发出焊接电容器问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526074/boostxl-drv8323rs-issues-soldering-capacitors

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C

工具/软件:

我有一个 LAUNCHXL-F280025C 和一个 BOOSTXL-DRV8323RS、我尝试使用通用电机控制实验室。 我确实很难将电容器焊接到 C9、C10 和 C11。 焊盘上的少量焊料在某种程度上有帮助、但这有点麻烦、并且电容器不会平坦。  我当时使用了一些焊剂、将电容器粘在上面、然后用镊子夹住它、只需触摸镀锡焊铁尖端、而无需任何额外的焊料。  我也有一个数字显微镜来帮助。  我把它们焊接在板上,用显微镜连接起来看起来很好,但并不完美。 所以我尝试添加一小部分焊料、但最终由于焊料跳动并连接了两个不同的电容器而弄得一团糟、我无法通过拆焊线进行补救。   有人能给我一些关于实现这些电容器焊接的理想方法的建议吗?  我不能继续购买这些90美元 到100美元 板,并弄乱他们.  使用带有细尖的热风枪会更好吗?  请提供帮助。 或者、是否可以从某个 TI 或其他第三方分销商订购已焊接有这些电容器的电路板?   谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Charlie、

    该主题已分配给团队成员进行审核。

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    我知道、焊接这些元件有时会很困难。 我焊接了大量此类 0201 元件、因此我知道这可能会令人沮丧。 我绝对建议您在备用/已损坏的电路板上进行练习、直到您有足够的信心在新电路板上执行该操作。

    我对这一特定流程的建议是:

    (我建议使用液体助焊剂,因为这样更容易重新涂抹和覆盖该区域)

    1.在裸焊盘上涂抹助焊剂,并使用编织脱焊线去除现有焊点,因为您不能使盖子平坦。 (如果您尚未使用焊料去除器件,可能需要更大的铁头)

    2.用较细的烙铁头更换烙铁头、并用少量焊料将其镀锡。

    3.将液体通量涂在裸露的垫上,将盖子放在垫上平放,用镊子放在垫上。

    4.用另一只手抓住熨斗,将熨斗涂在盖子的一侧。 用镀锡的焊料应流向焊盘、如果用正确的量镀锡、则应形成良好的连接。 (您可以在受损电路板上练习所需的数量)

    5.现在盖子应该保持不动,因为一侧被牢固地焊接。 您可以重新调整双手、然后再次用镊子握住盖子、然后对垫的另一侧重复该过程。  

    这就是我进行这个焊接作业的方法。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我有一些其他的板,我练习,但我想我只需要做更多.  当我尝试用脱焊芯去除电路板上的焊料时、我永远不会把它全部去除。 有什么技巧吗? 我会一遍又一遍地与脱焊芯一起讨论它。  我确实使用了大量的助焊剂,我有一个很好的 Hakko FX888D 焊铁,我也试图使用非常精细的技巧。  也许最大的障碍只是试图获取它附带的现有焊料。  我只是不能把它清理干净。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    你真的需要一个大的尖端,以正确地加热湿. 你必须确保威克得到足够的热吸去现有的焊料。 一个精细的尖端不能很好地去除。

    因为这是问题,你也可以简单地在现有的焊盘上涂抹更多的焊料,使它们向上弯曲,然后使用带一个较大的尖端的 WICK。 这将有助于吸走焊料、因为所有焊料都会吸起来、而不是试图加热焊盘上存在的少量焊料。

    谢谢、

    Joseph