This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201A:150mA VCM 驱动器

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525639/drv201a-150ma-vcm-driver

器件型号:DRV201A

工具/软件:

您好、

 TI 是否有 150mA VCM 驱动器? 我们还想要 I2C 控制、例如  DRV201A、但可以支持 150mA。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的提问。  

    DRV201A 是专为 VCM 而设计的驱动器。 就像它不满足您的要求一样、 您可以使用我们的 HBridge 电机驱动器通过 I2C 接口控制 VCM。   

    请查看以下产品、如果您有任何其他问题、请告知我。  

    DRV8830

    具有速度调节和 I2C 控制的 7V、1A H 桥电机驱动器
    完整 bridge1 的数量
    VS (min)(V)  2.75  与绝对 (max)(V) 7  
    峰值输出电流 (A) 1.3  
    RDS (ON)(HS + LS)(mΩ)450  
    µA 电流(μ A)0.3
    控制模式  I2C  控制接口  I2C  
    具有 电流调节功能  

    DRV8847

    具有电流调节和 独立半桥控制的 18V、2A 双路 H 桥电机驱动器
    全桥数量  2.  
    与 (min) (V)  2.7 的比较  
    与绝对 (max)(V) 20 之间的关系  
    满量程电流 (A)  1  
    峰值输出电流 (A)  2.  
    RDS(mΩ)(HS + LS)(m Ω)1000
    µA 电流(μ A)1.7
    控制模式 独立 1/2 桥  
    控制接口 硬件 (GPIO)、I2C  
    具有 电流调节、开路负载检测功能  
    此致、  
    Mojtaba.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不用客气。 如果问题已解决、请关闭此主题。  

    此致。  

    Mojtaba.