This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C-Q1:当 FG 引脚在上电时断开时、I2C 通信可以't work。

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525923/mcf8315c-q1-when-fg-pin-is-opened-at-power-up-i2c-communication-can-t-work

器件型号:MCF8315C-Q1

工具/软件:

大家好、支持团队。

我收到了客户的询问。
查询详情如下:

如果在电源开启时 FG 引脚断开、则 I2C 通信无效。
这是此器件的规格吗?
我在数据表中找不到这一点。

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    您能获取更多信息、原理图吗?

    当 I2C 不通信时以及工作条件下的器件电流是多少?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    该原理图尚未获得客户批准发布。
    我可以直接通过电子邮件发送给您吗?

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    您可以通过电子邮件发送。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    我已发送电子邮件、请让您检查一下。

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa San,

    感谢您通过电子邮件分享详细信息、我将在明天回复。

    FG 和 nFault 引脚需要上拉、数据表中提供了此信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.