This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:关于部署

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525746/drv3901-q1-about-deployment

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

我对部署有几个问题。

・我知道当点火电流超过临界值时、定时器被激活、但驾驶员是否有监测电流的功能?

・如果即使在流动一段时间后也无法切断电流、则使用诊断功能测量电阻是否正确、微控制器会对电阻进行处理、收到命令、然后再次流动电流?

・在这种情况下、您认为在通过电流之前执行诊断和接收命令大约需要多长时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sota-San:

    让我回顾一下今天的内容、然后返回给您。

    此致、

    Keerthi