This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:开路负载检测的最短时间是多少?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526989/drv8899-q1-how-much-open-load-detection-minimum-time

器件型号:DRV8899-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

开路负载检测最短时间是多少? 可以短于 30ms? 数据表仅显示最长 200ms  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、

    请参阅这 篇文章。 最小值可低至 80ms。 谢谢你。

    此致、Murugavel