This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511Q1EVM:询问 DRV2511 在 EVM 上的独立运行情况

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526569/drv2511q1evm-inquiry-about-standalone-operation-of-drv2511-on-evm

器件型号:DRV2511Q1EVM

工具/软件:

我想在不使用 Haptics Control Console 的情况下操作 EVM 上的 DRV2511。

目前、EVM 似乎通过控制台软件控制 EN 信号。

我想知道是否有办法在独立模式下运行 EVM、只需为 PVDD 供电并连接 USB 5V 即可、而无需外部软件。 这是可能的吗?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这是可能的、是的。 适当地修改 J8 和 J10 跳线。  

    我检查了原理图并发现 STDBY、STANDBY、引脚没有外部连接。 您可以尝试焊接导线并直接将该引脚接地以启用器件。 待机模式为高电平;工作模式为低电平有效。 同样、除非将外部导线焊接到这些引脚上、否则不能控制 fs0/1/2 引脚。

    EN 引脚具有外部上拉电阻器、因此您可以轻松修改该引脚连接。 EN 低电平=关断模式;将工作模式置为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前的意思是、是否可以实现这一点  情况下进行调试

    我想知道是否有办法让系统以独立模式运行  更改的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然可以修改固件、将引脚设置为高电平或低电平。 我在 EVM 页面上看不到固件。 我觉得这是很久以前的事了,但现在已经不存在了。

    请参阅此 E2E 博文和 zip 固件文件 :CCS/DRV2511Q1EVM:DRV2511Q1EVM 固件代码 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛