This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:旧电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526523/drv8910-q1-old-current

器件型号:DRV8910-Q1

工具/软件:

您好:

我的客户对 DRV8910-Q1 的旧功能有一些疑问。

低电流有效 OLD 看起来像仅支持 L 输出。 不能用于 H 输出?

有源 OLD 电流定义为 2~18mA(典型值为 9mA)。 这对于他们的应用来说太大了。
是否有办法降低数字馈通?

低电平有效 OLD 的 2mA 最大值正常、但看起来不支持 H 输出。  
它们需要同时支持 H 和 L 输出

DRV8908 不支持无源 OLD 吗?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    低电流 acitve 旧版看起来像仅支持 L Outpt。 不能用于 H 输出?

    是的。

    有源 OLD 电流定义为 2~18mA (typ 9mA)。 这对于他们的应用来说太大了。
    是否有办法降低成本?

    启用低电流 OLD 会将低侧 FET 的 IOLD 阈值设置为 0.2 至 2mA(典型值为 0.8)。 除了启用此设置之外、没有其他方法可以降低 IOLD 阈值

    低电流有效 OLD 的 2mA MAX 很好、但看起来不支持 H 输出。  
    它们需要同时支持 H 和 L 输出

    仅驱动高侧 FET 的负载 无法使用低电流 OLD 特性来更改 IOLD 阈值。  

    DRV8908 不支持无源 OLD 吗?

    DRV8908 支持无源 OLD。 启用无源 OLD 功能的步骤可在数据表的第 8.3.3.5.3 节中找到、表 9 包含无源 OLD 真值表。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的答复。

    > DRV8908 不支持无源 OLD 吗?

    抱歉、这只是一个拼写错误、

    DRV8910 不支持无源 OLD?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    DRV8910 和 DRV8912 不支持无源 OLD。 无源 OLD 功能仅适用于 DRV8904、DRV8906 和 DRV8908。

    此致、

    Joshua