工具/软件:
我们在简单电路板上使用 DRV8428RTER 以在 12V 电源下驱动小型双极电机(绕组电阻:60 Ω)。
遗憾的是、我们无法获得任何输出来驱动电机绕组。
我们已将 nSLEEP 连接至 VM:我们可实现预期的稳定 DVDD。 (图像 1)。
M0、M1 和衰减模式设置为 GND(尝试也连接到 DVDD);VREF 通过 33k/3k3 分区从 DVDD 获取、以获得 0.55V 电压(因此这些绕组有足够的电流)。
然后、我们尝试在一秒钟后上升使能。 我们连接了 EN Trhough 一个 220k 电阻器和一个 22p 电容器、以使用 nFAULT、如图 7-15 所示。 上升 EN 也导致 nFAULT 上升、稳定。
我认为目前两个绕组都应该处于活动状态、在这种配置中、电流为 100%是正确的吗? 我们看到绕组的端子没有变化。 (参见图像。 2)
脉冲阶跃没有任何变化。
VM 上的电容器:100uF + 10nF/DVDD 470n
看不到我们在做什么错误...
IMG.1:Ch1 VM;Ch2 DVDD
IMG 2:Ch1:黄色 nFAULT;Ch2 蓝色 启用;Ch3 粉色 DVDD;Ch4 绿色电压在 A+/A-上(通道绝缘)