This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:MCT8329EVM 可以&'t 访问 GUI 上的寄存器

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526497/mct8329evm-mct8329evm-can-t-access-to-register-on-gui

器件型号:MCT8329EVM

工具/软件:

您好:

我正在使用 MCT8329EVM、并 通过调整一些寄存器来调整无刷电机...

昨天我无法访问寄存器、因此在尝试读取寄存器时遇到连接问题。 我可以连接到板(微控制器 EXP430)到 GUI(图的左下角):

但当我想读取 MCT8329 的寄存器时,我有这个消息和板断开:

我使用了最新的 GUI 版本 1.1.3

我在这块板子上工作了几天,知道它似乎是坏的...  我也 尝试卸载/重新安装软件,重新生成 exp430,重置板...

它是否会损坏芯片本身? 或者别的什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们可以验证器件是否未处于 SLEEP 模式吗? 您看到电流有什么不同吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否尝试“开始指导调优“中的“查找地址“并告诉我它是否开始工作?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不在睡觉,感谢你的答复无论如何!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!! 使用查找地址、我的 i2c 从 0x60 修改为 0x00(我不知道为什么)现在我可以在器件上进行读取和写入谢谢

    您是否知道设置哪些参数以允许使用制动开关快速停止?

    我也有一个问题,我的电机“自动停止“后约 1 分钟,你知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新 13/06,我成功地启动和停止我的电机,但我仍然有一个停止后几秒钟或 1/2 分钟,我不知道为什么.. 电流消耗似乎是好的(没有变化)我已经停用了大多数“控制故障设置“有一个安全或闭环控制,可以停止我的电机? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     我们是否可以在新主题中开始讨论、以便不破坏该主题。

    在切换到其他线程之前、请勿禁用任何故障。 我们需要找到导致故障的原因。

    如果 BEMF 与换向不对齐、则电机可能会因应用较低的扭矩而失速。

    您能分享电机规格、额定电流和转速详情吗?

    请在新主题中使用此问题。 感谢您的支持。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.