This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:在输出高阻抗状态时、输出和接地之间仍然存在路径

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1520021/drv8912-q1-when-outputting-a-high-impedance-state-there-is-still-a-path-between-the-output-and-ground

器件型号:DRV8912-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8816

工具/软件:

大家好、团队

我使用 DRV8912 作为 24V 驱动器、但当输出被禁用时、输出引脚和接地之间似乎仍然存在路径。 因为未连接负载时、我在输出端和 24V 之间使用万用表测量到 23.85V。  我相信驱动器没有问题、因为在连接负载后、高阻抗状态可拉至 24V 或接地。 那么为什么会出现这样的结果呢?

感谢您的关注  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我能否知道进行此测量的原因? 我提出的原因是、如果目的是确定器件是否处于 Hi-Z 状态、我们通常使用两个 10k Ω 电阻器、每个 FET 并联一个电阻器、并建议在这些电阻器上测量、以确定半桥是否处于 Hi-Z 状态。 使用此电阻分压器时、您应该在 OUTx 引脚上看到一半的电压、因为器件为 Hi-Z。 如果没有电阻器、OUTx 节点将完全悬空、这将使探头 GND 将 OUTx 拉至其任何基准电压。 这将导致您看到的读数。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Joshua、ñ a

    我使用您的方法进行了一个实验、发现接地电压为 11.95V、电源电压为 12.22V。 似乎器件内部确实有一些路径可以传导电流、例如芯片内部大约 500K 的下拉电阻器? (之所以出现这种怀疑,是因为我之前在使用 DRV8816 时观察到了类似的现象。 论坛中也有相关说明。DRV8816:禁用 DRV8816 在输出端不是“Z"!“! -电机驱动器论坛 — 电机驱动器- TI E2E 支持论坛)我想知道 DRV8912 是否也是这样、或者是否有任何其他原因? 如果您能帮助我解释这种现象、我将不胜感激。 此外、还应注意的是、该方案中不使用开路检测。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我将就此与我的团队进行联系、以了解电压差异的来源。 我的目标是在 Next 星期二之前更新您。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Joshua、ñ a

    好的、已收到。 感谢您的跟进、期待您的更新。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我仍在等待设计团队的回复。 我将向您提供星期四提供的更新。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    只是一个快速的跟进:您是否还听到过设计团队的反馈?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我还没有听到我们设计团队的声音。  明天我将努力获得 EOD 的响应。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    高侧栅极上有一个连接到 GND 的电阻器、导致内部泄漏路径。 源极到栅极的路径通过 从 高侧 FET 栅极到源极节点的齐纳保护二极管。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的全面答复—它已完全解决了我对设计规格的询问。

    您的支持受到高度重视。 谢谢!

    Jacob