This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:IPROPI 上的电流尖峰

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526530/drv8231a-current-spikes-on-ipropi

器件型号:DRV8231A
主题中讨论的其他器件:DRV8213

工具/软件:

大家好、我正在尝试测量电流、以便使用反馈对电机进行更好的控制。 不过、IPROPI 引脚上会出现小尖峰、我需要尽可能干净的信号。

我已经确认这不是串扰问题、是否有任何原因可能是 H 桥 MOSFET 中的反向恢复体二极管?

我可以在较低的 H 桥版本 DRV8213 数据表中看到类似的波形、我可能会在将来使用该波形。

您是否建议使用缓冲器或将快速开关二极管与 MOSFET 并联以尽可能地降低该开关噪声? 我可以进行试验、但如果不知道内部 MOSFET 的特性、就很难说清楚。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    您可以尝试在 IPROPI 上的 GND 上添加一个 1 至 4.7nF 的电容器、以查看它是否缓解了该问题。 我们是否可以使用电流探头(非接触式)捕获电机电流波形? 使用的驱动器 fPWM 和占空比是多少? 这个波形是否位于电机在一个方向上运行时捕获的 IPROPI 上? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    我使用频率为 80kHz 时占空比为 50%至 70%的 PWM、并且尖峰随 PWM 频率的变化而变化。 此外、电机每 250ms 改变一次方向。  

    探测电机上的电流会得到以下波形。 在第一次捕获中、您可以看到一些大尖峰、这些峰值是电机旋转和内部转子绕组之间切换所固有的。

    但是、我可以放大的噪声很大、似乎来自芯片的开关部分、因为它与我的 PWM 频率相同。

     

    我尝试在 IPROPI 引脚上放置电容器、如下图所示(对于 VRPROPI=3k9、C=33nF)、但这并不理想、因为我想要非常准确地表示电机电流、因为它用于反馈环路。

    对缓冲器或任何其他类型电路的任何建议来消除开关 MOSFET 噪声?

    此致、Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    感谢您提供更多信息。

    我使用的是频率为 80kHz 的 50%至 70%的占空比 PWM、并且尖峰随 PWM 频率的变化而变化。 此外、电机每 250ms 改变一次方向。  [/报价]

    我假设您没有将片上电流调节用于此 fPWM。 确保将其禁用。 调节通过固定的 tOFF 25 μs 完成 。 包括 TON 的 10 μs 例如、该斩波频率不适合 80kHz fPWM - TPWM = 12.5 μs 。  

    但是、我可以放大很多噪声、似乎来自芯片的开关部分、因为它与我的 PWM 频率相同。

    使用 PWM 切换输出驱动时、输出端相应的 PWM 噪声很难消除。 不过、我希望电机的电感可以降低噪声的 di/dt。 您可以尝试在 OUT1 和 2 引脚至 GND 上使用 RC 缓冲器、在 OUT1 和 OUT2 之间并联到电机并联一个 0.1uF 的电容器、看看它是否会减轻开关噪声。   

    关于快速开关二极管、也可以尝试使用这些二极管。 例如、肖特基二极管分别在 OUT1 和 2 上以及在 VM 和 GND 上与每个 MOSFET 的内部体二极管并联。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]