This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849EVM:CAN&'在 MSP 更新后进行连接

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8849, DRV8434A, DRV8849EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527611/drv8849evm-can-t-connect-after-msp-update

器件型号:DRV8849EVM
《Thread 中讨论的其他器件:DRV8849DRV8434A

工具/软件:

客户遇到以下问题、订购了新的 EVM、但这也可能对其他客户有所帮助。

------------------------

GUI、驱动程序等都已安装。
另一个具有 DRV8434A 的 EVM 工作正常、但 DRV8849 无法正常工作。

按下 PROGRAMMING 按钮、GUI 会表明 MSP 编程正常、但没有来自 GUI 的连接。

EVM 可能已损坏、无法从 MSP 连接到 DRV?

我可以在那里编程 MSP、因为我认为沟通应该起作用。

我在本地安装了 GUI 并使用 google chrome 浏览器版本。 两者都没有连接。 两者都可以对缔约国会议进行编程。 在我看到的电路板上、编程工作正常、因为编程时 LED 停止闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    感谢您发送编修。

    DRV8434A 使用不同的 USB 硬件和驱动程序。 因此、如果该 EVM 中的 USB 运行良好、则无法确认 DRV8849EVM 的驱动程序是否正确安装。

    在 DRV8849EVM 中对闪存重新编程后、确保 MCU_STATUS LED 以大约 1Hz 的频率闪烁。 如果未按下 RST 按钮并确保 MCU_STATUS 闪烁。 USB VCP(虚拟 COM 端口)应枚举如下。 计算机中的 COMxx 号可能有所不同。 必须有两个 MSP COMxx。 GUI 串行端口配置必须 指向 MSP Application UART1 COMxx。

    如果枚举不正确、请确保 按照 EVM 用户指南第 6 页中所述安装 MSP430 FET 驱动器

    此致、Murugavel