This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:菊花链中的 DRV8243、设置 SPI_ERR 位。

Guru**** 2338280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1525714/drv8243-q1-drv8243-in-daisy-chain-spi_err-bit-set

器件型号:DRV8243-Q1

工具/软件:

尊敬的:

我使用的是菊花链中的 DRV8243、其中包含两个部分。

但当我发送菊花链 SPI 消息 (0x82、0xA0、0x40、0x40、0x0 0x0) 获取器件 ID。

设置了 FAUT 和 SPI_ERR 位。

您可以将我的测试条件显示在下方。 接收的字节为 (0xE1、0xE1、0x82、0xA0、0x32、 0x32)。

我不知道为什么报告 SPI_ERR。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 几天后我们会向您提供反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在产品上观察到的现象是、只有当我发送第一个代链 SPI(输出 flt_CLR)时、才会设置 SPI_ERR。 在发送第二个 SPI (flt_CLR = 1) 后、SPI_ERR 也会被清除。

    顺便说一下、您能提供这个 IC 的初始化过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 几天后我们会向您提供反馈。

    此致

    Shinya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享更新。 看起来现在开始工作。 很高兴知道它。

    请在开始电机旋转之前执行 CLR_FLT。 以下是序列。

    1) VM 已供电。 nSLEEP L -> H。例如、等待>1ms。

       

    2) 写入设置地址 09h=0Dh。

    3) 对地址 08h 写入 CLR_FLT。 然后、nFAULT 应从 L 切换到 H

    此致

    Shinya