This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300-Q1:想禁用死区时间和跨导保护功能

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8363-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526197/drv8300-q1-would-like-to-disable-deadtime-and-cross-conduction-prevention

器件型号:DRV8100-Q1
主题:DRV8363-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

是否可以禁用死区时间和跨导保护?

如果没有、是否有任何 BLDC 器件没有死区时间和跨导保护功能?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yamamamamamamoto-San、

    您不能在此器件中禁用死区时间。

    您能告诉我您的应用的电机电压是多少、以便推荐可以正常工作的器件吗?

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay-san:

    非常感谢您的支持。 电机电压约为 100V。 该应用是控制六缸发动机的柴油发动机 ECU。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yamamamamamamoto-San、

    我们建议为您的应用使用 1.5 至 2 倍的电机电压额定值驱动器(基于瞬态)。 例如 24V 应用使用 60V 驱动器、48V 驱动器使用 100V 驱动器。 通常汽车应用在 48V 系统上运行、因此我想确认您的驱动器额定电压是否为 100V 与电机驱动器 Vdrain 上的电压是否为 100V。

    在我们的 100V 驱动器中、我们有 DRV8363-Q1(仅 APL)(如果具有禁用击穿保护的独立模式)。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的答复。 我的意思是漏极电压为 100V。 最好知道 DRV8363-Q1 具有独立模式。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我扫描了 DRV8363-Q1 的初始数据表、发现在禁用击穿保护故障状态 (SPT_PLT) 时、可以打开高侧 FET 和低侧 FET。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yamamamamamamoto-San、

    电源轨电压是多少? 48V(汽车中常见)? 我们的驱动器在 Vdrain 引脚上预计不会出现 100V 的电压、因为这些产品适用于 48V 应用。

    此致、
    Akshay