This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:用于速度环路控制的反电动势测量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527082/mct8329a-back-emf-measurement-for-speed-loop-control

器件型号:MCT8329A

工具/软件:

我们知道、MCT8329A 使用无传感器电机控制算法来驱动电机。 在本例中、它将使用反电动势来检查电机转速、并根据闭环方法中的输入控制来控制速度。

我的问题是没有 ADC 输入引脚、那么使用哪个引脚来测量反电动势(电机转速/位置的反馈)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    通过内部信号链对未激励绕组进行 BEMF 采样。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在引脚“ SHX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它们是相同的 OUTA/B/C 节点、

    谢谢、此致

    Venkatadri S.