This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527784/mct8329a-mct8329a

器件型号:MCT8329A

工具/软件:

支持请求–使用 MCT8329A 以较低 RPM 停止电机

尊敬的团队:

我正在使用 MCT8329A BLDC 电机驱动器、并使用外部 N 沟道 MOSFET(器件型号:STL36DN6F7)来驱动 BLDC 电机、并遵循以下规格:

工作电压:24V

电流/相:2.2A

扭矩:65 盎司

最小速度:750 转/分


最大速度:3000 转/分

我面临的问题是、当我尝试以较低的速度(低于 1200RPM)运行电机时、它会随机停止或停止。 我已经将扭矩寄存器配置为其最大满量程电流、但问题仍然存在。 Rsense 电阻器为 0.01 Ω

您能否帮助确定可能限制性能和阻止电机通过 MCT8329A 达到额定速度的因素?

如何知道 MCT8329A 的最小 rpm 支持容量?

感谢您的支持。

此致、
Mani J

嵌入式工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件型号: MCT8329A

    工具/软件:

    支持请求–使用 MCT8329A 以较低 RPM 停止电机

    尊敬的团队:

    我正在使用 MCT8329A BLDC 电机驱动器、并使用外部 N 沟道 MOSFET(器件型号:CSD18536KTTT)来驱动 BLDC 电机、并遵循以下规格:

    工作电压:24V

    电流/相:2.2A

    扭矩:65 盎司

    最小速度:750 转/分


    最大速度:3000 转/分

    我面临的问题是、当我尝试以较低的速度(低于 1200RPM)运行电机时、它会随机停止或停止。 我已经将扭矩寄存器配置为其最大满量程电流、但问题仍然存在。 Rsense 电阻器为 0.002 Ω

    您能否帮助确定可能限制性能和阻止电机通过 MCT8329A 达到额定速度的因素?

    如何知道 MCT8329A 的最小 rpm 支持容量?

    感谢您的支持。

    此致、
    Mani J

    嵌入式工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的帮助、您能告诉我电机极对的数量。 来尝试了解最小目标速度(以 Hz 为单位)。

    此致、

    Sachin S.