This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:针对直流无刷电机工程的 IC 选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975, DRV8334, DRV8329, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1522311/drv8329-ic-selection-for-dc-brushless-motor-project

器件型号:DRV8329
主题中讨论的其他器件:DRV10975DRV8334MCF8329A

工具/软件:

您好:
我需要帮助查找其他与我目前使用的 DRV10975 IC 类似的产品。 如果可能、我将使用更高的电压阈值 8V 至 48V 范围。 至于大约 2A 至 3A 的空载电流应该足够大、但我需要使用外部 MOSFET、因此无法将其集成到 IC 中。 您能想到的是、TI 所销售的 ASIC 是否符合这些资质认证?  我也在研究 DRV8329 和 DRV8334 的可能替代方案。 请告诉我您对这两种选择的看法。
谢谢、
Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的提问! 团队成员的目标是在本周结束时回复您。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的提问。 为了帮助我们更准确地针对您已有的限制提出产品建议、请回答以下问题:

    -您计划实施哪种电机算法? FOC? 梯形? 正弦?

    -您是否计划使用外部微控制器来实现电机控制算法?

    -您是否考虑使用单分流器或三分流器电流检测?

    -你能提供一个峰值电机电流的值吗?

     

    谢谢、

    Joel A. Adejola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我计划运行的电机将采用正弦换向。  

    对于微控制器、我试图远离使用 MCU、试图使用更多控制逻辑。

    我当时看到的是单分流器电流检测。 除非三分流器电流检测有安全选项。

    在空载条件下、最大电机的最大电流消耗为 2.5-3A。但在满载条件下、I 可以达到 20-30A。

    谢谢、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alex、

    感谢您的澄清。 我们将在下周回复您、根据您的要求提供推荐器件。

    谢谢、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    检查 MCF8329A 的适用性。 这是一款无传感器 FOC 控制集成栅极驱动器、绝对最大额定电压为 65V。 您的应用中的负载类型是什么?

    https://www.ti.com/product/MCF8329A 

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    感谢您提供此信息。 我已经检查了 MCF8329A、数据表中的这个似乎是一个合适的替代方案。 对于我们的应用中的负载类型、这是一个全面的电路板构建。 此驱动装置应能够支持机械负载和空气移动负载。  

    谢谢、

    Alex Sanderson