请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3901-Q1 工具/软件:
您好、是否有办法使用 DRV3901-Q1 驱动器将 1A 电流部署到 10 毫秒内? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、是否有办法使用 DRV3901-Q1 驱动器将 1A 电流部署到 10 毫秒内? 谢谢!
谢谢您、 Keerthivasan。 您是否找到了此问题的答案?
https://pyrotechnic.astotec.com/en/productoverview/hifire-fuseheads/

您是否曾使用过这些 HiFIRE 保险丝头?