This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323S 栅极驱动器故障

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1520347/drv8323-drv8323s-gate-driver-fault

器件型号:DRV8323

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在使用 DRV8323S 进行电机控制、但遇到了以下问题:
栅极驱动器报告“VGS_HC/FAULT/GDF/UVLO"等“等故障。 在最坏的情况下、栅极驱动器会损坏。

相关信息如下。 请帮助确定可能的原因并提供解决方案。 谢谢你。

  • 栅极驱动器 IC: DRV8323S

  • MOSFET 模型: IRFB7734

  • 测量的最大 VGS: 17.8V (正常为 10V)

  • 驱动器电源电压: 38V

高侧栅极驱动器 VGS 波形如下图所示:

  • CH1 : PWM 输入

  • CH3、CH4 :栅极驱动器 VGS

  • 通道 2 :栅极驱动器故障触发器(下面的波形显示 UVLO 故障)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如何以及在何处测量 Vgs? 是否在测量 GHX 至 SHx 或 GHx 至 GND?

    您提到观察到的最大 Vgs 为 17.8V、但这可能违反器件的规格

    这可能是驱动器损坏的原因

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的答复。

    CH3(蓝色)表示 GHx 至 SHx、CH4(红色)表示 GLx 至 SPx。

    Vgs 似乎已超过规格。 原因可能是什么、我该如何改进?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以考虑一些事项来帮助解决此问题

    1.添加一个小栅极电阻器、电阻值为 10-50 欧姆。

    和/或

    2.在栅极与源极之间添加一个钳位二极管

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢您的答复。

    随附的文件是我的原理图、它已经包含栅极电阻器和钳位二极管。

    请问这问题是否有其他可能的原因? 或者、是否可以对电路进行任何进一步改进?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否能够提供此原理图以及可见的组件值? 并提供功率级 MOSFET?

    此致、

    Yara