This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:DRV8306 外部栅极驱动器连接 VCP 设置和电荷泵

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528055/drv8306-drv8306-external-gate-driver-connection-vcp-setting-and-charge-pump

器件型号:DRV8306

工具/软件:

您好:

需要帮助。

我们使用 DRV8306 来驱动电机、但我们必须使用外部栅极驱动器(自举)来驱动高侧和低侧的 MOSFET。 因此、我们只需要 GHA (PIN5)、GHB (PIN11)、GHC (PIN12)、输出 DVDD (3.3V)(以接地为基准)或不超过 5V。 我们使 SHA (PIN6)、SHB (PIN10)、SHC (PIN13) 连接 到接地输入。 我们将 I-drive 设置为最低电平、15/PIN22 或 I-drive (30mA) 接地。  

此外、我们需要 GLA(引脚 7)、GLB(引脚 9)、GLC(引脚 14)、输出 DVDD (3.3V)。

然后、如何将 VDS 连接到哪个级别? 以便电荷泵输出最低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我不确定我是否了解您的应用。 您是否尝试驱动三相 BLDC 电机? 如果没有、您能提供一个简单的示意图、说明您尝试使用我们的驱动器做什么?

    那么、如何将 VDS 连接到哪个级别? 以便电荷泵输出最低电平。

    只要 VM 已供电且使能端为高电平、电荷泵就会由 VM 供电、然后电荷泵应打开。

    VDS 是控制过流跳变电压的引脚

    此致、

    Yara