This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:nFault 引脚在上电后为低电平。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1523510/drv8873-q1-nfault-pin-is-low-after-powering-up

器件型号:DRV8873-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

我对 DRV8873H-Q1 有一些问题:

客户使用 DRV8873H-Q1、上电后、nFault 引脚将为低电平、但 PWM 输出正常且 nSLEEP 为高电平。

我们通过断开 nFault 的上拉电阻器和其他电阻器来进行实验、这意味着 nFault PIN 处于悬空状态。 然后、我们测试从 nFaut 到 GND 的阻抗、在断电时、阻抗为无穷大。 但上电时、nFault 电压仍为低电平、表明内部 MOS 确实被拉至低电平。

但似乎没有错误,你能帮助分析为什么? 原理图如下:

谢谢!

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    根据故障响应表、故障可能是由无源开路负载检测功能引起的开路负载故障。 如果不难做到这一点、这可以通过在启动前将 NOL 引脚拉高来进行测试、看看这样是否可以在启动时消除故障。

    驱动负载时、nSLEEP 上能否发送 20 μ s 低电平脉冲、看看故障是否清除并保持清除状态?

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我们确认它确实是开路负载故障。

    我还有其他问题需要您确认:

    您能帮助解释为什么 OUTx 和 GND 引脚之间的负载会导致开路负载诊断误跳闸?

    2.如果我们想避免这个问题,我们需要多长时间将 NOL 引脚拉高?

    谢谢!

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    感谢您提出后续问题。

    Joshua 目前是 OOO、我们将在 6 月 18 日前回复您。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    您能解释为什么 OUTx 和 GND 引脚之间的负载会导致开路负载诊断误跳闸吗?

    这是因为负载电流不会流经高侧 MOSFET 体二极管、这将防止发生超过 VM 上 Vola 的过冲。 如果连接在 OUT1 和 OUT2 之间的负载通过低侧再循环发生抖动、则会发生同样的情况。

    2. 如果我们想避免此问题、我们需要将 NOL 引脚拉高多长时间?

    如果负载从 OUTx 连接到 GND、则在运行期间需要将 NOL 拉低。 如果负载通过低侧再循环连接在 OUT1 和 OUT2 之间、则需要在进入低侧再循环之前将 NOL 拉低、并保持低电平、直到电机改变状态。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!