This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:申请 ULC1001-DRV2911EVM 的 ULC-PRAM 和 ULC-DEMO CCS 工程文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1529608/ulc1001-drv2911evm-request-for-ulc-pram-and-ulc-demo-ccs-project-files-for-ulc1001-drv2911evm

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 ULC1001-DRV2911EVM 希望使用板载 MSP430 而不是通过 USB2ANY 使用 GUI 来操作系统。 根据官方用户指南 (SLAU915)、有两个可用的 CCS 示例项目:ulc-pramulc-demo

我已经从产品页面下载了 SLAM359.ZIP 文件,但它只包含原理图和 PCB 文件(例如,AMPS211B_MSP430.SchDoc,,.PcbDoc等)和做 不会 包含上述任何固件工程或.ccsproject文件。

您能否提供ulc-pramulc-demo在 EVM 上对 MSP430 进行编程所需的正确链接或归档文件(可能包含源代码和 CCS 工程文件及其目录)?

非常感谢您的帮助!

此致、
儿子海格森
Keti
hsson@keti.re.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haengseon,

    感谢您的联系。 它刚刚通过电子邮件发送给您。