This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:最大负载 2.2A

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1524239/drv8876-maximum-load-2-2a

器件型号:DRV8876

工具/软件:

你(们)好

我经常成功使用此组件、但负载低于 1A。

现在、我尝试将它与工作电压为 13.8V 的电机一起使用、并且在正常条件下工作电流为 1.2A、偶尔会吸收 2.5A 的峰值。
在我的原型上、我能够提供的最大电流为 2.2A。
配置是经典的配置。
Vref 2.5V
Ripropi 820 Ω(最大 IVref = 3mA)
最大理论电流 3.0A
即使使用 Ripi = 0 = OCP、最大电流也为 2.2A

有人能帮我吗? 谢谢!

此致

Rodolfo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rodolfo:

    使用上面提供的值、电流调节阈值设置为 ITRIP = 3.05A。 该电流调节阈值是负载应消耗的最大允许电流。 电流似乎未超过此值、这意味着器件的行为符合预期。 电机电流不必达到 ITRIP 值。 最大电机电流将取决于电机的电阻和施加的电压。

    测试所用电机的失速电流是多少?

    电机是否无法旋转?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的回答。
    很抱歉、我在提出问题时不够准确。
    1) DRV8876 在“固定关断时间电流斩波“模式下工作
    2) Ripropi 有一个并联的 10nF 电容器
    2) 在不限制电流的情况下向电机施加可变负载、电流范围从大约 0.5A 变为大约 4.5A、甚至更大。
    3) 对电机施加相同的可变负载、但通过 DRV8876 并在 Itrip 为 3.05A 时、电流上升至最大值约 2.3A、然后由于保护干预而下降至大约 1.0A。
    4) 但我不明白的是为什么 Vpropi 不达到 2.5V,而是在大约 1.9V 停止。 (1.9V/820 Ω= 0.0023mA * 1000 = 2.3A)

    电机正常启动、但没有足够的扭矩。
    我无法测量失速电流、但电流约为 5A

    此致

    Rodolfo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodolfo:

    设置电流调节时、应使 VIPROPI 不达到或超过 VREF。 如果可能、您能否尝试增大 VREF 并减小 RIPROPI 以达到相同的 ITRIP 阈值?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我尝试了这些配置

    Vref = 4、17V Ripropi 1500ohm = 2、0A、而不是 2、8

    Vref = 2、50V Ripi=0 =(删除电流调节并且仅 OCP 工作)2、2a

    此致

    Rodolfo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodolfo:

    您测试了多少个器件? 是否在多个器件上出现此问题?  

    如果您还没有、我还会使用其他电源运行这些测试。 有时、电源会限制电流。 请务必将电流限制设置为高于所需的电流、本例中为大约 4A 至 5A。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    好的、我将测试其他设备、我将在星期一使用另一个电源。 我会尽快答复

    此致

    Rodolfo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodolfo、请在有波形后进行评论。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ibinu

    您希望看到哪种波形?

    此致

    Rodolfo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rodolfo、

    最好查看波形 (包括 OUT、VM 电流波形)以更好地理解问题。

    谢谢、

    Ibinu