This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:IPRPOPI 电阻

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526963/drv8231a-iprpopi-resistance

器件型号:DRV8231A

工具/软件:

您好的团队、

如果 R_IPROPI 很小(100 欧姆到 500 欧姆),电流镜误差似乎会变大。
R_IPROPI 有没有任何建议值?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:  

    感谢您的提问。  

    [引用 userid=“568996" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1526963/drv8231a-iprpopi-resistance ]如果 R_IPROPI 很小(100 欧姆到 500 欧姆)、电流镜错误似乎会变大。
    R_IPROPI 是否有任何建议值?

    是的、IPROPI 引脚输出的模拟电流与流经 H 桥中的低侧功率 MOSFET 的电流成比例、该电流经过 AIPROP 调节、为 1500uA/A  

    当 IPROPI(μA)=(ILS1 + ILS2)(A) x AIPROPI(μ A/A)时、IPROPI 在 μA 范围内。   

    可以使用以下公式计算对应于输出电流的 IPROPI 电压:

    VIPROPI (V)= IPROPI (A) x RIPROPI(Ω)

    此外、 可通过 VREF 电压 (VVREF) 与 IPROPI 输出电阻器 (RIPROPI) 设置电流斩波阈值 (ITRIP)。 这是通过将外部 RIPROPI 电阻器和 VVREF 之间的压降与内部比较器进行比较来实现的。

    ITRIP (A) x AIPROPI(μA μ Ω)= VVREF (V)/ RIPROPI(k Ω)

    例如、如果 VVREF = 3.3V、RIPROPI = 1375Ω 且 AIPROPI = ITRIP/A、则 1500 μA 将约为 1.6A  

    因此、您可以根据上述设置定义 RIPROPI。  

    如果您还有任何问题、敬请告知。  

    最好的注意、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    谢谢你。

    现在、我知道 V_IPROPI 应该是用于监测 ADC 的合适值。

    BTW、小的 R_IPROPI 是否会影响 A_IPROPI 的精度或噪声?
    作为驱动器 IC 的 R 的建议范围是多少?

    此致、
    转到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    感谢您的提问。  

    BTW、小的 R_IPROPI 是否会影响 A_IPROPI 的精度或噪声?

    AIPROPI 增益精度取决于多个因素。 TI 提供了 AIPROPI 增益误差与 IOUT_LS 电流间的关系、如下所示。 因此、在低输出电流下、误差较高。 IPROPI 根据设置 ITRIP 值   

    ITRIP (A) x AIPROPI(μA μ Ω)= VVREF (V)/ RIPROPI(k Ω)

    因此、使用较小的 RIPROPI 可提供更高的 ITRIP 值和更高的 IOUT 以及更高的  AIPROPI 增益误差。 因此、应根据适合您的应用的 ITRIP 选择 RIPROPI。  

      

    作为驱动器 IC 的 R 的建议范围是多少?

    R 值没有典型值、它取决于应用中的 Vref 和 Itrip 值。

    例如、如果 VVREF = 3.3V、RIPROPI = 1375Ω 且 AIPROPI = ITRIP/A、则 1500 μA 将约为 1.6A  

    请参阅数据表《 具有集成电流检测和调节功能的 DRV8231A 3.7A 有刷直流电机驱动器》数据表

    P:13 第 8.4.2 节:电流检测和调节 (IPROPI)、用于为您的应用设置适当的 R 值。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Mojtaba.