This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412 是保护功能容易发生。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528501/drv8412-the-drv8412-is-protection-is-prone-to-occur

器件型号:DRV8412

工具/软件:

尊敬的

  MP:使用 8412 并联驱动输出并增大驱动电流解决方案时、芯片的峰峰值输出电流为 7A。 IC 容易受到保护。 这是什么原因?  

电流配置电阻为 27K、  两个芯片与三个半桥输出并联来驱动三相步进电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、  

    感谢您的提问。  

    使用 8412 并行驱动器输出并增大驱动器电流解决方案时、芯片的峰峰值输出电流为 7A。

    该器件可为每个 H 桥提供高达 3A 的持续输出电流、为每个全桥提供高达 6A 的持续输出电流。 在本例中、7A 高于最大电流。 但是、OCP 设置为 9.7A、但您是否请检查 nFAULT、OTW 引脚、以查看 1-哪个已启用保护;2-哪个器件容易发生故障。  

    请更新我、以便在器件容易受到保护时捕获故障引脚和 OTW 引脚。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba

      谢谢 ,  现在,即使我没有连接到电机,我仍然有一个驱动保护(这个驱动连接到三相电机的两个相位),只有故障针脚 是 0 和 OWT 针脚是 1 ,  

    只要此电路板有问题、它就会一直如此。 即使是重复的断电和通电操作也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、  

    感谢您的更新。  

    请你  

    1 — 说明哪个器件启用保护功能。  

    2-对于故障=0、OTW = 1、我们期望实现过流保护关断或 GVDD 欠压保护。 请捕获  FAULT 和 OTW、GVDD 引脚和 OUTA 电流的屏幕截图。  

    3 - TI 建议在 GVDD 引脚(下面突出显示)上使用大容量电容器、以防止 GVDD 电压骤降。  请您在设计中确认一下。  

    4-是否有理由在 GVDD 引脚上使用不同的 1uF 和 10uF 电容器。  

    5 — 输出引脚上的 L 值是多少。 您为什么使用它们?

    此致、  

    Mojtaba.