This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8000-Q1:直列式分流放大器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1529738/drv8000-q1-inline-current-shunt-amp

器件型号:DRV8000-Q1

工具/软件:

您好的团队、

请问  DRV8000-Q1 中集成的直列式电流分流放大器是否可 用于车窗升降控制? 对于这种应用、更合适的解决方案是外部低侧放大器?

客户担心电流纹波 和温漂  不能满足车窗升降器的防夹要求。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    我们已经看到我们的集成 CSA 用于车窗升降控制?

    您能告诉我防夹精度要求吗?

    他们是否有可以作为基准的先前解决方案?

    我们还有 EVM、供他们评估 CSA。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    我的客户正在评估 集成的内联 CSA 是否可用于 车窗升降控制。 由于客户反馈、市场上的大多数解决方案都是低侧 CSA 解决方案。

    请问这个内联 CSA 的功能模块是为什么功能模块设计的? 它用于电动门或其他用途?

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    栅极驱动器用于 drv8000-Q1 的汽车车窗、但在我们的栅极驱动器中、它也用于电动座椅等应用。 通常、内联分流器还允许在制动期间监测电流;这使您能够在座椅和车窗应用中实施纹波计数等算法。 请参阅出色的应用手册、了解不同配置之间的权衡:

    宽共模差分电流分流放大器的优势

    此致、

    Keerthi