This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350F:在调整 IDRIVE 时减小驱动器阻尼

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1529955/drv8350f-driver-damged-while-adjusting-idrive

器件型号:DRV8350F
主题:DRV8353 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在测试一个新设计。 它是 DRV8353 评估设计的近期副本。  初始测试导致 HA 或 HB 出现栅极驱动器故障(无损坏)、具体取决于 PWM 的启动方式。  我读取到该误差的结果是、MOSFET 在如此低的栅极电流(以 50mA/100mA 启动)下导通速度不够快。  开始增大栅极电流、  每次都有同样的错误,直到我达到 600mA/1200ma 左右。  然后、我会设置一个故障位(FSR1 中没有其他设置)、并在 FSR2 上设置一个 GDUV 故障。  此时芯片开始过热并一直拉 100+ mA(即使在硬件复位后没有启用驱动器)。  此时芯片显然已损坏。 这已经发生了多次,我无法确定原因。

我正在驱动相当大的 MOSFET。   HYG016N10NS1TA

GD 为 47nC

使用数据表中规格的电容器。  在 VM 15V 至 60V 时会发生这种情况(尚未在 15V 以下进行测试、但设计应能在低至 6.5V 的电压下工作)。 原始设计使用了 MIC4102 栅极驱动器(在运输设计中)、但这些驱动器并不具备 DRV 具备的所有保护功能。   

我们还没有驱动电机。 无负载受到任何类型的攻击。  此时只需尝试驱动 MOSFET 即可。

在驱动器已经损坏之前、不会发生过大的电流(获取 FAULT/GDUV 标志)。

SHC 和 SLC 接地(我们不使用该端口,因为这适用于有刷电机)。  仅接地 SHC 未消除端口 C 故障。 接地 SLC 防止了该错误。

原理图附在后、所有滤波电容器(非大容量电容器)都在 DRV 相应引脚的 1mm 至 2mm 范围内。

布线宽度与 EVM 相同(但距离较短)、因此我看不到布线上的电感是导致这种情况发生的原因。

如有任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nathan、

    感谢您的提问。 我将对其进行回顾、并打算在下周初提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nathan、

    您能否对合格和损坏的部件进行阻抗测量、以查看哪些针脚已损坏?

    您还能提供 GHX、SHx、GLC 和 nFault 的波形吗?

    我认为 Idrive 设置过高、对于 200nS VDS 压摆率、您需要 47nC/200ns = 235mA of Idrive 设置、因此使用 600mA 和 1200mA 设置会非常快、并可能导致栅极驱动器引脚上的振铃(过冲/下冲)违反其绝对最大值、从而导致损坏。 但将根据波形和损坏模式进行分析。

    此致、
    Akshay