This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:原理图检查

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528340/lm25148-schematic-check

部件号:LM25148

工具/软件:

你(们)好

您是否可以帮助查看下面的 LM25148 原理图以及是否需要进行调整  

1. LM25148
预期在 16A 时输出 11V、具有 9V 至 36V 的宽电压范围。 附件还提供了用于设计 Vin(标称值):12V 的 Excel 计算
我想知道如果输入电压低于 12V-9V、器件是否仍然可以工作、可能会有一些损耗(例如:CCM,输出压降)?

AGND 与 PGND 是否需要短焊盘/网桥、或者直接连接会做?

 

非常感谢您的帮助。 谢谢你。