This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:引脚对引脚

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1530051/ucc14141-q1-pin-to-pin

器件型号:UCC14141-Q1

工具/软件:

我目前在其中一个牵引逆变器项目中使用 UCC14241。 我正考虑使用 UCC14141 替代它。 根据数据表、两者看起来是引脚对引脚兼容的。 您能否证实我是否无需修改即可在现有 PCB 上直接将 UCC14241 替换为 UCC14141?

此外、我希望获得有关如何验证 IC 运行状况的指导。 为了确保 IC 正常运行、我应该检查哪些关键参数或测试点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCC14241 和 UCC14141(以及所有其他 UCC15/5x 型号)都兼容 p-p 压降。 但是、不同型号之间存在输入/输出电压差异和功率限制。 您需要注意每个型号的建议输出电容器设置和功率限制、这就是为什么每个型号都包含专用的 Excel 设计工具的原因。 查看 UCC14141 设计工具 与 UCC14241 设计工具 、并了解您的用例重点介绍了哪些差异/限制(如果有)。

    验证 IC VEE 的运行状况 — 对于初级侧,您将知道它是否能够通过正确测量/Excel 转换为低电平来正常工作、对于次级侧、您可以根据设计工具建议中使用的组件验证 COM-EXCEL 和 VDD PG VEE 的测量结果是否符合预期。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。 当我直接替换为 ucc14241 时、它不起作用。 我需要检查我丢失了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意输入电压差异。 如果 UCC14241 使用的是 VIN=24V(标称值)、而 UCC14141 现在需要使用 VIN=12V(标称值)。 此外、从下面的可以看出、UCC14141 的功率将略低于 UCC14241。 如果 A-2A 输出电压相同、则电容比应保持不变。 请查看 Excel 设计工具、此外、每个型号都有可用的 EVM。

    Steve