This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:DRV3946-Q1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1, DRV3946-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528775/drv3946-q1-drv3946-q1

器件型号:DRV3946-Q1

工具/软件:

晚上、  

我刚才申请了 DRV3946-Q1 的访问权限。

我是否还可以访问 DRV3946-Q1EVM 原理图?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steed、

    这也是可以请求的。 让我与营销部门联系以获取链接。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    谢谢、我提交了一个申请、目前只是在等待访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steed、

    让我与营销部门核实他们是否可以批准今天。

    此致、

    Keerthi