This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:SPEED 引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1529965/drv10987-speed-pin

部件号:DRV10987

工具/软件:

您好:

如果我通过 I2C SPEED_CTRL 寄存器 0x30 控制电机速度、且位 15 OVERRIDE = 1、则 SPEED 引脚应该怎么办? 保持悬空、上拉或下拉? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否是该睡眠模式器件 DRV10987D、在此 SPEED 引脚中必须为高电平。

    请查看表中的睡眠/待机进入退出标准

    谢谢、此致

    Venkatadri S.