This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:噪声敏感型产品内部的 OSC 和应用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1530533/drv8835-internal-osc-and-application-inside-noise-sensitive-products

部件号:DRV8835

工具/软件:

你好朋友!

我们计划使用 DRV8835 来驱动适用于敏感型模拟测试方案的锁存射频继电器。

该器件内部有一个“OSC"模“模块、我假设该模块用于内部电荷泵或其他升压转换、但没有有关频率、噪声或如何将其关闭的信息。

假设我们的继电器是闭锁的、并且开关本身一段时间发生一次、那么尽可能降低此器件噪声的最佳方法是什么?

关闭逻辑电源是否足够? 是否有任何其他方法可以达到数据表中所述的“睡眠“模式?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    内部电荷泵用于为高侧 FET 生成栅极驱动电压。 无法关闭电荷泵。 当器件处于睡眠模式时、H 桥和内部电路都被禁用、从而将噪声降至最低。  

    设置 VCC = 0V 将使器件进入睡眠模式、但是、为了尽可能降低电源电流消耗、输入也应设置为低电平。  

    器件处于睡眠模式时是否出现过噪声、还是在评估前存在问题?

    此致、

    David